通过率先推出纤薄、轻盈、耐损且具备触摸反馈性能的玻璃,康宁正推动着智能手机使用方式的创新变革。康宁通过移动消费电子 (MCE) 市场准入平台,不断延续其创新传统,凭借市场领先的盖板玻璃产品以及适用于半导体产品的玻璃和光学产品,提升设备性能、提供新的互联体验、实现全新设计,并通过增强和混合现实可穿戴设备以及精确的3D传感和人脸识别功能为用户带来沉浸式体验。
打造新一代移动消费电子产品:从增强设备耐久性的纤薄、耐用的玻璃到造福世界的新兴技术。
扩大移动消费电子的市场机遇
康宁正在与Otterbox合作推出一系列屏幕保护膜产品,凭借康宁先进的玻璃技术,为爱惜其电子设备的消费者提供额外保护。Otterbox 增强型Amplify Glass屏幕保护膜采用康宁玻璃,是目前市场上首款也是唯一一款采用了在美国国家环境保护局 (EPA) 注册的抗微生物玻璃的屏幕保护膜。该款屏幕保护膜采用具有抗微生物功效的玻璃材料,从而在整个使用周期内都能维持一贯的抗损性能、光学清晰度和触摸灵敏度。
我们还与领先的消费电子产品制造商和材料供应商就新功能展开合作,例如增强和混合现实 (AR/MR) 可穿戴设备和用于人脸识别的3D传感技术,以再次塑造全新的数字化体验。玻璃的内在属性结合康宁行业领先的材料科学和光学设计专业技术,这赋予我们独一无二的优势,能够帮助客户为消费电子设备和物联网(IoT)应用提供不断改善的功能。康宁在先进光学领域的高品质材料及支持性功能正赋能新一代改变生活的创新。
展望未来
我们将继续为我们高品质的玻璃材料寻找新的制造平台和工艺,从而为智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、平板电脑和微芯片带来更多性能优异的玻璃产品。我们专注于创新,并致力于通过创新解决第一代可折叠产品所面临的一系列技术挑战。同时,我们正在开发支持新一代半导体制造的解决方案,使存储芯片的封装更紧凑,从而使电子设备更为智能。我们坚信,消费电子产品在未来可能会更多地运用到玻璃材料和光学解决方案,并需求更优异的触控性能和续航能力,而康宁在以上所有领域都能提供行业领先的产品和专业知识。
光学物理领域的专业技术
光学物理领域的专业技术
我们应用光学物理领域的专业知识来制造防眩光玻璃,使车辆中的移动设备和显示屏幕更便于阅读。
我们应用光学物理领域的专业知识来制造防眩光玻璃,使车辆中的移动设备和显示屏幕更便于阅读。
了解更多以历史为基石
2007年,一家知名科技公司找到康宁,并提出了希望在其第一台智能手机上采用玻璃盖板的需求。塑料很容易刮花,因此他们想要采用更加耐用和美观的材料。凭借数十年在玻璃领域的专业知识,康宁在六个月内交付了该产品,并由此开创了盖板玻璃市场。为达到高效创新,康宁的科学家与工程师从公司自20世纪60年代起的研究成果着手,在试验了一百多种玻璃组份之后最终交付出合适的解决方案。迄今为止,康宁®大猩猩®玻璃已被逾45个主流品牌设计应用于超过80亿台设备上。
如今的大猩猩玻璃
康宁最新的盖板玻璃产品Corning® Gorilla® Glass Victus™,是迄今为止最坚韧的大猩猩玻璃。在大猩猩玻璃系列产品中,其首次同时显著提升抗跌落和抗刮擦性能,满足了消费者对提升耐用性的需求。
在实验室测试中,Gorilla Glass Victus通常能从高达2米的高度跌落至坚硬粗糙表面并保持完好。而竞品铝硅玻璃通常从低于0.8米高度跌落时即出现破损。Gorilla Glass Victus的抗刮擦性能比第六代大猩猩®玻璃高出最高两倍,比竞品铝硅玻璃高出最高四倍。
大猩猩玻璃不断更新迭代,引领了移动设备的多项前沿趋势。 如今,我们无论前往何处都会随身携带电子设备。然而,在阳光充足的户外环境下,电子设备屏幕的可视性屡受影响。传统的抗反射涂层虽然具有良好的光学性能,但其抗刮擦性能往往不尽如人意。事实上,即使仅仅是清洁屏幕时所施加的力也足以造成屏幕的细微损坏。康宁®大猩猩®玻璃 DX+玻璃复合材料具有接近蓝宝石的出色光学性能和出众的抗刮擦性能,同时保持了大猩猩玻璃优异的坚韧性和触摸灵敏度。
此外,随着5G时代的到来,消费者不断追求更高的带宽和无线充电能力。玻璃是无线充电的理想材料,因为其对所需的电磁波具有高透射性,能通过感应实现无线充电并支持高带宽射频 (RF) 传输。正因为如此,您会发现,如今几乎100%的高端机型都采用玻璃背板,且越来越多的中低端机型也开始使用玻璃背板。康宁正与客户合作,打造全玻璃外壳的智能手机和用于笔记本电脑的玻璃外壳。
Enabling the Future of Mobile Consumer Electronics
Corning Capabilities for Augmented Reality
移动消费电子专题文章