康宁通过发明一种制造纤薄、平坦玻璃的工艺,从而助力开创了LCD行业,这种玻璃具有出色的稳定性和优异的表面质量。如今,我们正利用专业技术和资产推动新一轮的显示器创新—— 更清晰的图像、无处不在的触控、更大的屏幕、柔性显示器以及新的外形尺寸。
显示玻璃创新带来身临其境的观感体验
鲜明的图像栩栩如生
鲜明的图像栩栩如生
当今逼真、沉浸式的显示屏幕依靠数层康宁玻璃来达到震撼体验。无论您在何处观看新闻或娱乐视频,都可能在使用康宁玻璃。我们是革命性显示器创新背后的科技和工艺驱动力,首台电视的玻璃阴极射线管以及用于智能手机和笔记本电脑的LCD玻璃都出自康宁。现在,康宁通过其Corning® EAGLE XG® Slim Glass玻璃基板为显示行业树立了一种标杆,其生产面积已超过250亿平方英尺——约能铺设25座中国长城,或覆盖近390000个足球场,同时防止了超过5万吨重金属进入环境。如今,康宁将继续通过三款玻璃产品组合为显示行业和新兴技术提供支持。
康宁最新玻璃创新产品Corning® Astra™ Glass帮助实现更明亮、连贯、栩栩如生的图像。作为一款屡获殊荣、精心设计、性能均衡的玻璃基板,它可用于生产平板电脑、笔记本电脑和8K电视等各类设备的高性能显示器。
智能手机显示屏全新的设计自由通过Corning Lotus™ NXT Glass实现。Corning Lotus NXT Glass使OLED显示屏设备能够呈现曲面、柔性及窄边框的外观设计。柔性OLED设备使用塑料背板基板,该基板需要康宁的高科技显示玻璃来制造,迄今为止,它已应用于超过20亿台OLED设备。Corning Lotus NXT Glass作为坚硬和柔性OLED面板优选的玻璃产品,带来消费者喜爱的设计和性能。
除了现有的LCD和OLED显示技术,康宁显示玻璃基板产品组合正在新兴技术应用领域中探索新的机会,例如Quantum Dot、Micro LED和Mini LED。凭借康宁引领显示技术发展的成功经验、专利熔融下拉制程工艺、可靠的全球供应网络,以及我们对客户及创新的承诺、创新玻璃基板产品组合等,康宁期待为下一代显示器提供更多支持。
了解更多关于康宁在显示创新领域的传承。
非凡的行业领导力铸就一段独特的历史
非凡的行业领导力铸就一段独特的历史
1939年世界博览会展示了一项未来技术:电视机。电视机内使用的圆形阴极射线管就是由康宁制造。 至20世纪50年代,采用康宁电视玻璃的黑白电视机已走进千家万户。
新一轮显示器革命发生于20世纪80年代,当时康宁为有源矩阵液晶显示器提供了更精密、稳定并且耐用的玻璃。康宁熔融制程工艺生产出的纯净玻璃推动了显示器在电脑、电视和移动设备领域的应用。如今,康宁仍然是高精度显示玻璃的公认领导者之一,且从未停止创新。
我们在玻璃技术领域的战略优势
我们在玻璃技术领域的战略优势
显示科技融入了康宁三项核心技术的精湛知识,以及专业的制造工艺平台。
了解康宁如何凭借独特的集中投资组合来满足显示科技市场的需求。
玻璃领域的专业技术
玻璃领域的专业技术
康宁凭借其在玻璃科学领域的专业知识,为当今领先的显示器和尖端的未来设计提供合适的玻璃。
康宁凭借其在玻璃科学领域的专业知识,为当今领先的显示器和尖端的未来设计提供合适的玻璃。
光学物理领域专业技术
光学物理领域专业技术
康宁利用其在显示产品组合中积累的光学物理专业知识,为液晶显示器创造了巨大的优势。
康宁利用其在显示产品组合中积累的光学物理专业知识,为液晶显示器创造了巨大的优势。
显示科技故事精选
专家问答:透射式显示器和发射式显示器
专家问答:透射式显示器和发射式显示器
透射显示器在当今市场上占据主导地位,而发射式显示器正在迅速发展。
透射显示器在当今市场上占据主导地位,而发射式显示器正在迅速发展。
了解更多