Cookie
Cookie 政策与设置
Corning Incorporated
Cookie 政策
本 Cookie 连同 Corning Incorporated 的互联网隐私声明,阐明了 Corning Incorporated(以下称“Corning”)在您浏览我们网站 (www.corning.com) 时收集的个人数据。我们会根据您访问我们站点时所在的地理位置来设置 Cookie 的默认行为。除绝对必要的Cookie外,您可以修改这些默认设置。 因为Cookie是维持站点的基本功能不可或缺的部分。有关 Cookie 是什么及其如何运作的更多基本信息,请参阅以下的"Cookie 及类似技术"部分。
Cookie 及类似技术:
您访问我们的网站时,我们会使用诸如 Cookie、像素标签、浏览器分析工具、服务器日志和 Web 信标等技术自动收集某些信息。
Cookie 是网站和社交媒体站点向您的计算机或其他互联网连接设备发送的小型文本文件,以便以唯一方式标识您的浏览器,或者在您的浏览器中存储信息或设置。当您下次返回时,Cookie 能让网站识别出您。这些 Cookie 还有助于提供定制的体验,并协助启用用户身份验证,以确保获被授权的用户能在某些商业页面上访问自己的帐户。
像素标签和 Web 信标是网页和社交媒体文章中放置的一些微小的图形图像,我们由此可以确定您是否执行了特定操作。您访问这些页面或在社交媒体上分享文章时,像素标签和 Web 信标将生成关于此操作的通知。这些工具可帮助测量通信的响应速度,以及改进我们的网页和播报促销活动。
我们站点中可能使用的 Cookie 类别如下所示:
必不可少的 Cookie:
这些 Cookie 对于网站的正常运行不可或缺,在我们的系统中无法关闭。设置它们的目的通常只是回应您在请求服务时执行的操作(例如设置您的隐私首选项、登录或填写表单)。您可以将浏览器设置为对这些 Cookie 进行阻止或发出警报,但这样的话,站点的某些部分将无法正常运作。这些 Cookie 不会存储任何可识别个人身份的信息。
性能 Cookie:
我们使用这些 Cookie 可以对访问次数和流量来源进行计数,从而能衡量并提高站点的性能。它们协助我们了解哪些页面最受欢迎及最少人光顾,并查看访客在站点上的浏览情况。Cookie 收集的所有这些信息都采用汇总形式,因此是匿名的。若您不允许使用这些 Cookie,您的活动将不会纳入到这些汇总统计数据中,Corning 将无法通过完整的一组汇总数据来监控网站性能。
功能 Cookie:
通过这些 Cookie,网站可以提供增强的功能与个性化。这些 Cookie 可能由我们设置,或者由我们在页面中添加的服务所属的第三方提供商设置。若您不允许使用这些 Cookie,这些服务可能有部分或全部无法正常运行。
定向 Cookie:
这些 Cookie 可能由我们的广告合作伙伴通过我们站点进行设置。那些公司可能会使用定向 Cookie 来建立您的兴趣档案,并在其他站点上向您展示相关广告。定向 Cookie 不会直接存储个人信息,而是会以唯一方式识别您的浏览器和互联网设备。若您不允许使用这些 Cookie,则出现的定向广告会变少。
社交媒体 Cookie:
这些 Cookie 由我们添加到站点的一系列社交媒体服务进行设置,您由此可以和好友及网络分享我们的内容。它们能够跟踪您的浏览器在其他站点的活动,并建立您的兴趣档案。这可能会影响您在访问的其他网站上看到的内容和消息。若您不允许使用这些 Cookie,可能会无法使用或查看这些共享工具。
Corning 收集的信息以及如何使用这些信息:
我们通过cookies和其他技术收集不同类型的信息。例如,我们可能会收集您用来访问我们网站的设备信息、您的操作系统类型、浏览器类型、域名和其他系统设置,以及您的系统使用的语言和您的设备所在的国家和时区。我们还可能记录您用于连接互联网的设备的 IP 地址或衍生物。IP 地址是设备在互联网上相互识别和通信时使用的唯一标识符。最后,我们还可能收集您在访问康宁网站之前所访问的网站信息,以及您离开康宁网站后所访问的网站信息。其他收集到的个人信息请参见我们的《互联网隐私声明》。
我们会与第三方合作来管理我们在其他站点上的广告。我们的第三方合作伙伴可能会使用 Cookie 或类似技术,以便根据您的浏览活动与兴趣向您提供广告。您可以选择不显示此广告;在此情况下,这些站点上可能会继续显示非个性化的广告。
跨设备使用
我们和我们的第三方服务提供商(包括 Google)可能会使用我们收集(不论是通过我们网站、我们的移动应用程序、您的设备直接收集,还是通过第三方收集)的有关您的信息,帮助我们和我们的第三方服务提供商识别您使用的其他设备(例如手机、平板电脑、其他计算机等)。我们和我们的第三方服务提供商也可能利用我们了解到的您的跨设备使用情况和其他信息,在您的设备上投放定向广告,并向您发送电子邮件。若要选择不显示跨设备广告,您可以访问“Cookie 设置”页面,以禁用定向 Cookie。请注意:若您选择不使用这些定向广告 Cookie,该选择将仅会应用于相应的 Web 浏览器、应用程序或设备。若您使用多项设备或 Web 浏览器,则需要在每个浏览器或设备上选择不使用这些 Cookie。
地理位置
我们会使用地理位置服务,以便根据 IP 地址确定您的位置,并设置默认 Cookie 功能。 根据您对我们站点的访问方式,这些服务可能会错误地识别您的位置,从而导致设置的默认 Cookie 行为不适用于您的正常访问点。 您可以选择此页面上的“Cookie 设置”按钮,随时访问我们的“Cookie 设置”页面,以查看和更改这些选择。
在许多情况下,我们通过 Cookie 和其他工具收集的此类信息只会用于无法识别个人身份的方式,不会涉及到任何个人信息。例如,我们会利用自己收集的网站用户相关信息来了解网站流量模式,并优化我们的网站。
禁止跟踪
若您的浏览器支持“禁止跟踪”功能并已开启该功能,则会禁用所有非必要的 Cookie,除非您通过“Cookie 设置”页面明确启用这些 Cookie。
Google Analytics
我们会使用 Google Analytics 来跟踪一般访客数据,并分析 Google 广告在 Google 搜索结果页面上的有效性。因此,这些数据被用于对网站的访客和点击行为进行统计分析。我们还会使用该信息优化网站的运作。若法律要求 Google 向第三方提供该信息,Google 可能会照做。
我们与 Google 签订了《数据保护协议》与《标准合同条款》。统计数据将由 Google 传输到并存储在欧洲和美国的服务器上。有关详细信息,请阅读 Google 的隐私政策,以及具体的 Google Analytics 隐私政策。有关 Google 如何遵守《一般数据保护条例》的信息,Google 在以下文件中提供了具体页面:Google 隐私政策以及 Google 如何运用来自使用 Google 服务的站点或应用程序的信息。
分析与再营销
网站根据访客的行为,会通过再营销列表创建档案,以便能根据之前在网站上展示的行为(存储在定向 Cookie 中)向其他站点上的访客显示相关广告。我们希望由此能更好地向您告知我们的服务。此数据无法被用于回溯到具体某个人。 为此,我们已启用 Google Analytics 广告功能。 启用广告功能后,除了通过标准的 Google Analytics 实施而收集的数据之外,Google Analytics 还能通过 Google 广告 Cookie 与标识符来收集关于我们流量的数据。通过这项功能,我们可以收集用于建立受众群的数据,以便能展示相关广告。我们会与 Google 分享这些汇总数据,从而可以在 Google 网络中显示这些广告。 您可以单击 Cookie 设置按钮,选择不使用 Google Analytics 广告功能,并将定向 Cookie 的同意设置为‘关’,或在您的 Google 帐户中更改广告个性化功能。
Corning 利用市场上可买到的领先系统运营和管理我们的网站。 Corning 采用严格的供应商选择和绩效标准,以确保这些系统符合我们的网络隐私声明和Cookie政策。
第三方 Cookie
除了我们自己的 Cookie 外,我们还可能使用各种第三方 Cookie,以报告本服务的使用情况统计、在本服务上或通过本服务提供广告,以及执行其他类似活动。
您的权利
有关您的权利的详细信息,请参阅我们的互联网隐私政策。
加州居民的权利
若您是经验证的加州居民,则根据 CCPA,您可能就自己的个人信息对 Corning 拥有以下权利,而这些权利在不同的情况下具有不同的适用性:访问权、知情权和删除权。Corning 现在和将来都不会出售个人信息。这些权利多数都不是绝对的。 以下将更详细地描述这些权利,并提供有关如何行使这些权利的信息。 若您是经验证的加州消费者,并请求行使自己的权利,我们将在 45 天内作出回复,但我们有权在必要时将此期限再延长 45 天。 若我们延长回复期,会在您提出请求后的 45 天内通知您。要行使您的权利,您可以通过 privacy@corning.com 联系我们。请确保包括您的姓名,以及关于您个人数据变更的清楚说明,或要求从我们数据库中删除您信息的请求,Corning 将对您的消息作出回复。如果我们无法满足您的请求,我们将适时向您做出相关解释。您也可以通过下列邮寄地址,或在美国东部时间上午 8 点到下午 5 点之间致电 +1-607-974-9000 来联系我们。
访问权:
- 您有权通过自己的帐户,或者通过邮件或随时可用的电子表格,要求 Corning 提供我们保留的有关您个人信息的类别及具体内容。 Corning 有义务在 12 个月内对不超过两次的访问权请求作出回应。 访问权不适用于 Corning 为单一交易所收集的信息。
知情权。 您有权要求 Corning 向您披露:
- Corning 在提出申请前 12 个月内所收集的有关您的个人信息类别,以及这些个人信息的具体内容
- 所收集的个人信息的来源类别
- 收集或出售个人信息的业务目的或商业目的
- 与其分享个人信息的第三方的类别
- Corning 所出售有关您的个人信息的类别,以及购买 Corning 所出售的各类个人信息的各方类别
- Corning 出于业务目的而披露的有关您个人信息的类别。
删除权。 您有权要求 Corning 删除其收集的有关您的个人信息。 若 Corning 出于以下目的而需要使用个人信息,则删除权不适用:
- 完成与您的交易、提供您要求的商品或服务,或以其他方式履行与您签订的合同
- 检测或防止安全事件或非法活动
- 识别及纠正影响现有功能的错误
- 行使合法权利或确保他人能行使其合法权利
- 遵循《加州电子通信隐私法
- 出于公众利益而参与公共的或同行评审的科学、历史或统计等研究(若删除个人信息可能导致研究无法进行或受到严重影响
- 仅用于根据您与 Corning 的关系而与预期合理相符的内部使用
- 遵循法律义务;或用于合法的内部使用
更改首选项(选择不使用/选择使用)
请注意,撤销您的同意(选择不使用)并不影响在撤销之前根据同意而对您的个人数据进行处理的合法性。
CORNING 联系点
若对本政策、投诉或请求存有疑问,建议您通过以下信息途径联系 Corning 隐私办公室:
Corning 隐私办公室
One Riverfront Plaza
MP-HQ-E1-E06
Corning, NY 14831, USA
+1 (607) 974-9000
Privacy@corning.com